This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:适用于 AM571x_idk 的 PRU-ICSS-EtherCAT 从站-行交叉错误

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1063508/tmdxidk5718-pru-icss-ethercat-slave-for-am571x_idk---lines-crossed-error

器件型号:TMDXIDK5718

PRUICSS EtherCAT 从站演示遇到连接问题。  我在  AM571x_idk 上使用 TwinCAT 和 Acontis 主站堆栈、在另一个 AM571x_idk 上使用 EtherCAT 从站演示。  主堆栈能够在线路上找到从器件、但报告一个"交叉线路"错误、指示 CPSW 从端口或布线以某种方式配置不正确。  值得注意的是、尽管出现此错误、但仍可以处理数据传输并转换到 OP 模式。

在主板上、我使用连接器 J12。

在从板上、我使用连接器 J6。

我使用 的是 PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.10.00 和  PDK_am57xx_1_0_18 (PDK 作为  PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08 下载的一部分提供)。

2.从机驱动程序代码未做任何更改。  从器件项目是通过命令  projectCreate.bat AM571x ARM EtherCAT_SLAVE_DEMO 生成的。

3. TwinCAT 所遵循的测试步骤是   《PRU ICSS EtherCAT 从站用户指南》第2.1.7.1节中提供的步骤