This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SK-TDA4VM

Guru**** 2549110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1061697/sk-tda4vm-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM

大家好、

以下2个问题可能需要您的帮助:

1.客户发现 sTIDL_LayerParams_t 的结构没有 tanh 函数,tidl 是否支持该函数?

2. ctomer 希望将 yolov5模型与 tidl 结合使用,模型的输出不仅是 cls_conf、cls_id、box,而且还包括框后面的其他信息(例如 cls_conf、cls_id、xywh、theta1、theta2)。 然后、如果他们想要使用 tidl-type 推断模型、他们应该怎么做?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 1061697/SK-tda4vm-SK-tda4vm]1. 客户发现 sTIDL_LayerParams_t 的结构没有 tanh 函数、tidl 是否支持该函数?[/quot]
    • 我们通过开放源码运行时服务(TFLite、ONNX RT 和 TVM DLR)为 ARM 上的 C7x (列表)上的运营商提供支持
    • 对于 Tensorflow、ONNX、tflite 等大多数开放源码交换格式、 您可以使用我们的 OSRT 产品并在 ARM 上执行此类运算符

    我们确实有计划在 c7x 上支持 tanh 运算符、但根据当前的路线图、我们计划在 SDK 9.1版本中提供支持(预计将在明年年底推出)。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 1061697/SK-tda4vm-SK-tda4vm"]2. cutomer 希望将 yolov5模型与 tidl 结合使用、模型的输出不仅是 cls_conf、cls_id、box、还包括以下框中的其他信息(例如 cls_conf、cls_id、xywh、theta1、theta2)。 然后、如果他们想要使用 tidl-type 来推断模型、他们应该怎么做

     很抱歉、我无法理解有关使用 tidl 类型推理模型的部分? 这里的 tidl 类型是什么意思?


    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidl-type 的含义是我们通过 tidlModelImport.out 工具获得的模型。我们在输出之后使用一个模型,带有[x、y、w、h、conf、cls_id、cos_value](cos_value 是 cos 的值)。在 TL 深度学习产品用户指南中,只会找到使用后处理的关键点的方法, 但我们只想获得 cos 值而不需要后处理、我应该采取哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我在这里还不是很清楚、如果您正在寻找不进行后处理的 TIDL 输出、则可以通过在导入配置文件中使用 outDataNamesList 变量来完成。 您可以在此处指定后处理之前的所有输出、以便 TIDL 不会解析后处理部分。 您可以在此处找到相同的文档:  

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_00_00_12/exports/docs/tidl_j7_08_00_00_10/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_model_import.html#tidl_model_import_basic

      请告诉我这是您想要的吗?


    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuanfu、您好!

     我想您的意思是每个框都有一些额外的参数:{theta1、theta2}。 您需要这些额外参数、因为它没有任何后处理、即它们是最终卷积的输出、而不会发生任何更改。 请告诉我的理解是否正确。 我们可以在此基础上为您提供帮助。

    此致、Debapriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!   这正是我想说的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duan:

     如前所述、我们现在仅支持关键点检测、这些关键点在后处理过程中与相应锚点的中心偏移。

    我们不支持在没有任何后处理的情况下传递参数。 如果您可以分享一些您尝试预测的参数的详细信息、这将对我们有所帮助。 如果您尝试进行人体姿态估计、我们计划在8.2版本中增加对这种情况的支持。  

    此致、Debapriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 如果我从网络中移除 NMS、我能得到我想要的结果吗(我只使用 Conv 层冻结模型)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您移除 NMS、如何从所有可能的检测中获得有效检测?

    但是、您只需遵循本州在第二次回复中提到的内容即可删除 NMS。

    此致、Debapriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      在此主题中、您是否仍有任何打开的内容? 如果不是、我们可以关闭它吗?  


    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想知道 Onx RT 是否可以使用 DSP?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请参阅以下文档:  

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_00_00_12/exports/docs/tidl_j7_08_00_00_10/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_osr_onnxrt_tidl.html

    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我找不到用于解决问题的按钮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yuanfu Duan、

    您是否是在 e2echina 论坛上发布相同问题的客户?  

    您好、安州、

    感谢您的支持!

    最棒的地方

    樱桃