This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:AM65X 支持状态

Guru**** 681440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127626/am6548-am65x-support-status

器件型号:AM6548

我在 AM654X 的 e2e 论坛上看到过许多帖子、表明不推荐在新设计中使用 AM65X 处理器系列、此外、对 AM65系列的支持有限:

1.为什么不推荐在新设计中采用 AM65X 处理器系列?

2.您能否进一步说明将为 AM65X 处理器提供何种"有限"支持以及支持的时间?

3.与 AM62和 AM64提供的支持相比,有限的 AM65支持如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JJ

    AM65x 系列器件在单个器件上具有独特的集成度、适用于3个 ICSSG、显示+ GPU、USB3和 PCIe、这一点绝对与众不同。 但是,这种集成度的成本 和功耗都更高,我们最近推出了成本更优化的 AM64和 AM62系列器件,我们看到采用范围更广,在某些情况下,客户以前使用 AM65, 也像他们更低层级产品的成本降低选项。 我们希望确保、如果客户开始新设计、他们知道这些较新的器件系列。  

    您的查询

    #1:请注意 AM65产品文件夹被标记为“活动”。 我们不会将状态更改为 NRND,而且我们*NO*计划更改该状态。 您始终可以参考 TI 标准质量指南: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/guidelines.html 

    #2有限支持主要是针对软件查询的公共 E2E 支持。 我们看到 AM64和 AM62系列的采用率和牵引度要高得多、并且将继续优先处理这些器件的问题。 此外、我们针对较新器件的 SDK 版本的典型节奏是每年3-4个版本。 对于 AM65x、我们目前的计划是每年发布1个版本、重点将主要放在错误修复、没有功能增强。 因此、如果您正在开始新设计并发现软件产品中存在的差距、您可能会遇到挑战。  如果 您的产品需要安全启动、我们还将为该器件的 HS (高安全性)型号提供高 MOQ。  

    3、如上所述、相对于 AM65、AM64和 AM62软件支持、您将会看到每年更多的 SDK 版本、我们仍在努力解决错误修复和功能增强问题。 没有用于安全引导提供的 MOQ。  

    希望这有助于澄清。 如果您有更多问题,请告诉我们。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您在上面写道
    1:请注意 AM65产品文件夹标记为“活动”。 我们不会将状态更改为 NRND、我们计划更改该状态。

    这非常令人困惑。 我想您的意思是"我们 没有改变这种情况的计划。" ?

    此致、
    Ruediger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruediger

    很抱歉造成混淆。 您回答正确、我们没有计划将状态从"活动"更改为" NRND"。 我已编辑了我的原始答复以解决这一问题、以避免进一步的混淆