This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 ESM 配置的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1129213/tda4vm-question-about-esm-configuration

器件型号:TDA4VM

 各位专家、您好!

 请告诉我此配置项的含义和功能是什么?  我看不到它在 ESM_init()中使用;

谢谢

Shukai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shukai、

    该文档定义了 esmErroConfig 字段、如下所示:

    关于 API ESM_esmInitConfig_WKUP。  TDA4VM 器件具有3个域、WKUP、MCU 和 MAIN。   在自检之前、这个特定的 API 调用将被用作初始化、以验证 WKUP 域的 ESM 功能。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

     感谢您的回复。

     请告诉我"配置中断"ESM 输出是什么意思?  

     "高电平和低电平中断"是很好理解的。

    谢谢、

    Shukai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA4VM 技术参考手册显示了以下 ESM 寄存器。  "配置中断"和高电平/低电平中断是指那里的寄存器、其中:

    • "配置中断"-指配置错误原始/状态/使能寄存器
    • "高电平和低电平中断"-指 ESM_LO_PRI 和 EMS_HI_PRI / ESM_LO/ESM_HI 寄存器。

    此致、

    KB