请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 尊敬的团队:
我需要以这样的方式配置 OMAPL-138:我的 ARM 站点需要 TI RTOS;在 DSP 站点上、我需要 OMAPL-138中的裸机
让我知道、在 SDRAM 的内存分配以及 SDRAM 内存共享方面、我需要在一秒的间隔内将数据从 DSP 传输到 ARM 时、我如何做到这一点
此致、
Ashish
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我需要以这样的方式配置 OMAPL-138:我的 ARM 站点需要 TI RTOS;在 DSP 站点上、我需要 OMAPL-138中的裸机
让我知道、在 SDRAM 的内存分配以及 SDRAM 内存共享方面、我需要在一秒的间隔内将数据从 DSP 传输到 ARM 时、我如何做到这一点
此致、
Ashish
Ashish、您好!
请参阅 此主题 、了解如何使用 CHIPSIG 寄存器在 ARM 和 DSP 之间发送中断。 该线程中提到的 QuickStartOMAPL1x rCSL 封装可在此处的附件中找到。 e2e.ti.com/.../2425.QuickStartOMAPL1xrCSL.pdf
此致、
_________