This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:配置 devnp-cpsw9g 以太网驱动程序以在 Mac 至 Mac 模式下工作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1061039/tda4vm-configuring-the-devnp-cpsw9g-ethernet-driver-to-work-in-mac-to-mac-mode

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829

大家好、

我们的客户正在 配置 devnp-cpsw9g 以太网驱动程序、以便在 cpsw9g 的特定端口上以 Mac 到 Mac 模式工作。 根据以太网驱动程序的使用消息、ethfw 需要设置为 Mac 到 Mac 模式、但他没有有关如何执行此操作的说明。 我在  以下链接中找到了适用于 DRA829和 TDA4VM Jacinto 处理器的 QNX SDK 文档。 您能否确认 这些是我们客户正在寻找的文档?

www.ti.com/.../07.00.00.05

此致、

Danilo