This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA784:参考价格

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1061679/dra784-reference-price

器件型号:DRA784

尊敬的:

TI.com 网站上没有价格,需要参考价格@ 20K pcs,客户需要800MHz~1GHz 频率,McASP 通道需要32,以上现在 CTM 评估 DRA784,同时,还评估 ADI ADSP21569解决方案, 但 DRA784中没有价格,客户需要价格进行比较。

或者是否有其他部分需要推广?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    我们不会在 E2E 论坛上讨论参考定价。 有关定价问题、请联系定价团队。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    好的、明白了。

    但根据 CTM 的要求,您能否提供合适的促销? 主频率800MHz ~1GHZ,McASP 通道 超过32个。