This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:TMS320VC5416

Guru**** 1568615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1061595/tms320vc5416-tms320vc5416

器件型号:TMS320VC5416

CCS 2.2 + Windows XP (32位)+ Flashburn 2.7 + XDS510 USB >迁移?

您好-

出于各种公司原因、我尝试使用   XDS510 USB (Plus)仿真器在 Windows 10 (64位)上运行 CCS x.x。

 - Traget DSP 模型:TMS320VC5416

请推荐开发环境。

1. TMS320VC5416的最新 CCS 版本?

2. TMS320VC5416的最后一个 Windows 版本

3.与 CCS 兼容的 FlashBurn 版本或替换程序最新版本(num. '1') ?

4.是否可以使用 XDS510USB (num '1'、'2')?

谢谢你。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeong:

    支持 C5416的最新 CCS 版本为6.2.0.00050 (2016年9月14日)。

    有一个连接板载 JTAG 控制器(J201)的内置 USB 接口和  C5416 DSK 上的外部 JTAG 连接器(J7)。  XDS510USB 应与 CCS 6.2.0配合使用。 您可能需要下载 Spectrum Digital C55x 软件包。

    最棒的酒店

    Ming