This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:VPSS DCTRL 时序不适用于 XGA

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1132800/tms320dm8148-vpss-dctrl-timings-not-working-for-xga

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我正在为 DM814x 进行设计、其中视频管线是:

VFCC -> DSP (Vlpb)->软件循环缓冲器-> SWMosaic -> VFDC (LCD)

在整个过程中、它将从420SP 输出到422。 但是、当显示时、我会得到附加的图像。 该帧本身包含较小的 SVGA 图像,用黑色像素填充,使其成为 XGA。 但是 、当帧到达 VFDC 时、看起来它仅通过 SVGA 计时。 我已将 load-hd-firmware.sh 更改为具有 VPSS.ko、使用 mode=dvo2:1024x768@60、并且显示1时序可确保 XGA 正常。 我缺少什么?

是否有另一个组件或其他可修复计时的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 HDVPSS 中、无法将输入图像定位到输出图像上、因此、您能否确保输入图像尺寸与输出图像尺寸相同、即输出尺寸?  

    以上图像似乎是由于输入和输出之间的图像尺寸差异造成的。 因此、请保持 尺寸不变。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我认为我不清楚、XGA 是输入和输出。 显示控制中发生了一些奇怪的情况、导致它无法正常显示。 我排除了其他一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对管道进行了更多挖掘、发现标量使用了错误的俯仰/跨度宽度/高度、这导致了问题。