This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:支持定制 TDA4VM-Q1的 DDR 配置

Guru**** 2531780 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1133684/tda4vm-q1-ddr-configuration-support-for-custom-tda4vm-q1

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

尊敬的 TI 团队:

我们设计了定制的 TDA4VM 电路板、其中使用了 Micron # MT53E1G32D2FW-046 AUT:B 的新 DDR、我们需要 DDR 配置支持。 请您提供支持。

我们使用'SRACU8_Jacinto7_DDRSS_RegConfigTool'版本0.6.0电子表格更新与 DDR 数据表相同的数据表、在生成 DTSI 文件并刷写电路板后、我们在调试 UART 终端中看到以下错误、如下所示。

               

U-Boot SPL 2021.01 (2022年9月12日- 17:43:29 +0530)
型号:德州仪器 K3 J721E SoC  
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.1--v2021.09a (极好的 LLA)
读取 Ctrl 数据-12时出错       
无法识别的 DRAM_CLASS 无法初始化频率!
k3_ddrss memorycontroller@0298e000:DDR clk 初始化失败:-22
DRAM 初始化失败:-22          
                    
正在重置...              
TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。 RET =-110
TI_sci dmsc@44083000:mbox 发送失败-110
TI-sci-sysreset sysreset-controller:TI_sci_sysreset_request:reboot_device failed (-110)
TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。 RET =-110
TI_sci dmsc@44083000:mbox 发送失败-110
TI-sci-sysreset sysreset-controller:TI_sci_sysreset_request:reboot_device failed (-110)
TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。 RET =-110
TI_sci dmsc@44083000:mbox 发送失败-110
TI-sci-sysreset sysreset-controller:TI_sci_sysreset_request:reboot_device failed (-110)
此平台不支持系统重置
###错误###请重置电路板###

此致、

Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经解决了同样的问题,并且能够使用新的 DDR 器件型号启动电路板。  

    谢谢、

    Chitanya