This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 mcu1中使用 ti-sci API 动态复位(启用或禁用) MCU_CPSW (以太网@46000000)

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131152/tda4vm-how-to-reset-enable-or-disable-mcu_cpsw-ethernet-46000000-using-ti-sci-api-in-mcu1-dynamically

器件型号:TDA4VM

您好!

我想使用 mcu1控制 A72内核 eth0的状态、如何在 mcu1应用中使用 TI-SCI API 动态复位(启用或禁用) MCU_cpsw? 还是使用其他方法?

此 SDK 版本为 08_02_00_04。(电路板=j721e_EVM)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、  

    MCU_CPSW 可通过 WKUP_PSC 寄存器控制进行复位。 但我相信您无法动态复位 MCU_CPSW。 您可以将其启动一次、然后关闭一次、但在不重置 SOC 的情况下无法重新打开它。 只有一小组子系统(处理器内核)支持动态电源管理。  

    此致

    Jian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。