This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:IBIS 模型验证时出错

Guru**** 1144580 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB, AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1133494/am3356-errors-while-ibis-model-validation

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件:DP83848YBAM625

您好!

我们正在尝试验证 IBIS 模型并得到以下错误。

e2e.ti.com/.../5025.Note.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    感谢您的查询。

    我们正在尝试验证 IBIS 模型  

    请详细说明 您的观察结果。  

    您是否尝试 过下面的任何其他型号?

    https://www.ti.com/product/AM3356#design-tools-simulation

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    电容矩阵问题已使用以下胎面解决。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906351/lmk04808-problem-with-ibis-model。

    我们在仿真时还有另一个问题。 我们使用了您提供的链接中的 zcz 模型。 我们尝试仿真 GMII_TXDx 信号。 我们不会看到慢速典型模型有任何问题、但对于快速 IC 模型、我们会看到没有任何布线长度的振铃。 如果我们使用电路板上的迹线进行仿真、即使终端为43欧姆、此振铃也会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    感谢您的备注。 让我进行内部检查。  

     将以太网 TX 配置为 GPMC 的任何原因。

    您是否尝试将处理器 以太网 TX 配置回 RX?

    以下是我为 初始查询收到的输入  

    这种情况很常见、在其他模型上也存在。 这不是问题。 建议迁移到 IBIS Checker 版本5或更高版本。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们已将 TX 配置为 GPMC、因为我们使用两个以太网端口。  

    在引用其他线程并从模型中删除某些部分后、IBIS 检查器问题已解决。

    @Naveen 正在与我合作、他在 AM335x 和 DP83848YB IBIS 模型方面遇到了一些问题。 他将在观察后更新该主题。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    感谢您的参与。

    您能不能分享您提到的主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmk04808-problem-with-ibis-model

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    我们诚挚向您表示 感谢。

    此致。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  
     希望在 Arun 回复后、您能对我们使用 GPMC 的原因做出一些澄清。  

    我们在以太网接口上的 IBIS 模型中面临着问题。  我们同时使用这两 种 TI 模型(驱动器和接收器)
    案例1:



    案例2:




    提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、  

    谢谢你。

    我正在进行内部检查。

    您能否下载 AM625或 AM6448型号并快速检查以排除任何与设置相关的问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、  

    请参阅以下有关您的问题的输入  

    除了 Tx I-V 曲线外、IBIS 模型还将包含封装 RLC 数据。

    因此、如果背靠背连接 Tx 和 Rx、即使没有电路板走线、也会出现一些振铃。

    唯一的建议是尽可能使电路板走线与封装走线匹配阻抗、并选择合适的端接。

     对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sreenivasa、  

    根据您的建议、我们提供一个具有替代 TI 模型(AM625修订版 b)的 run。

     对于、案例1:以太网 TX -  我们在下面附加了良好的输出响应



    对于 、案例2:    
     (I):具有 实际 PHY 驱动器的以太网 RX、                    (ii)具有替代 TI 模型 PHY 驱动器的以太网 RX                 

      


    我们相信两种 TI IBIS 模型都存在问题。  
    AM335x_zcz
    DP83848yb.  

    通过使用替代方案、结果会受到影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、  

    感谢您提供输入并运行多个迭代。

    我们相信两种 TI IBIS 模型都存在问题。  
    AM335x_zcz
    DP83848yb.  

    通过使用替代方案、结果会受到影响。  

    请 详细说明 您的观察结果。

    此致、

    Sreenivasa