This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:是否有用于 PROFINET 主站配置的 SDK?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM5749, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131184/processor-sdk-am335x-is-there-any-sdk-for-profinet-master-configuration

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM2434AM5749AM3359

尊敬的先生:

我想在任何 TI 处理器(AM57xx、AM2434或 AM335x)中建立 PROFINET 主站配置。

是否有适合它的 SDK?

我正在等待您的反馈。

-

谢谢、此致、

Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、我们在器件/SDK 上不支持 Profinet Master。  

    此致

    Yashwant   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashwant、

    感谢您的支持。

    您能否提供任何链接或参考、以便我可以使用 AM3359或 AM5749建立 PROFINET 主站配置。

    -

    谢谢、此致、

    Divyesh Patel