This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 背板 NTB 测试结果

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1054589/pcie-backplane-ntb-test-result

1. PCIe 背板模式已配置使用 PCIe *2通道

modprobe nTB_netdev

3.显示六个接口网络

eth1~eth6

一个板运行"iperf -s "

一个板运行"ipperf -c ip",测试占用一个内核,一个接口仅占用4Gbps

如果测试三个端口、则结果很慢

[4] 本地192.168.1.10端口5001与192.168.1.20端口43650相连
[5] 本地192.168.4.10端口5001与192.168.4.20端口60374相连
[6] 本地192.168.3.10端口5001与192.168.3.20端口55230相连
[ ID]间隔      传输    带宽
[5]  0.0-216.7秒 45.3 GB 1.80 GB /秒
[4]  0.0-221.5秒 46.9 GB 1.82 GB /秒
[6]  0.0-146.9秒 26.7 GBytes 1.56 GBit/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fenghua、  

    我在后面看到了您的几篇帖子、并假设这已经解决或替换为较新的主题帖。 否则请回复。  

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我没有解决问题的计划。

    PCIe 3.0的速度为8GT/s