您好!
我的客户对于 SDR50 DLL 调优过程有一个关于寄存器内下面两个位字段的问题。
1) MMCHS_DLL[20] SWT
2) MMCHS_AC12[22] ET
他们询问应该将哪个设置为1以启动调优过程。
当他们将 MMCHS_AC12[22] ET 设置为1时、他们无法接收 CMD19、并询问他们是否可以使用此功能开始调优过程。
您能否解释一下这两者之间有何不同、以及启用调优后它们如何变化?
此外、当它们执行 DLL 调整时、位字段 MMCHS_AC12[23] SCLK_SEL 不会设置为1。 因此、他们还需要确认 他们对一些事情的理解。
- TRM (https://www.ti.com/lit/pdf/spruih8 第7208页)上显示、当 MMCHS_AC12[22] ET 从1清零时、MMCHS_AC12[23] SCLK_SEL 会根据调优过程进行更改、并在调优完成后有效。 但是、调优过程不使用 MMCHS_AC12[22] ET。 在调优执行后、当 MMCHS_AC12[22] ET 为0时、调优过程是否完成且 MMCHS_AC12[23] SCLK_SEL 设置为1?
- 如果他们在不需要调优的 SDR50上执行 DLL 调优(MMCHS_CAPA2[13] TSDR50设置为0)、则调优过程将失败?
如需了解更多相关信息、他们将使用以下工具:
- SD 卡 UHS 速度等级1
- CCS V8
- GCC GNU v6.3.1 (Linaro)
- HW AM57定制板
- 软件: pdk_am57xx_1_0_11、BIOS_6_76_00_08
- XDCTools 3.50.3.33
- ICE Lauterbach
此致、
Mari Tsunoda