This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5749:DMA-API

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050093/linux-am5749-dma-api

主题中讨论的其他器件:AM5749

您好、支持。

我使用基于 AM5749的定制板(适用于 AM57x v05.03的处理器 SDK Linux RT)。

我们命令的程序员希望使用 dma-API、但他们无法找到 dma-mappng.h 以及 通过 SDK 系统构建的其他文件。

他们使用的是这一个文档: git.ti.com/.../DMA-API-HOWTO.txt

1.如何添加?? 如果可能...

2.是否可以从用户空间使用 EDMA 模块?

BR、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    dma-mapping.h 是可用于内核驱动程序的头文件。 头文件在 include/linux/dma-mapping 中定义 您需要使用将 其包括在内

    DMA 接口主要用于内核级驱动程序。 您需要使用哪种器件/子系统?

    此外、您感兴趣的是哪些 EDMA -系统 EDMA 或 DSP EDMA? DSP 中的 EDMA 没有 Linux 存在、它们应由 DSP 端软件本身使用。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我们感兴趣的是 IVA-HD 子系统。

    我们感兴趣 的是系统 EDMA。

    BR、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    IVA-HD 没有任何 Linux 驱动程序表示、所有驱动程序均由远程处理器(主要是 IPU2)控制。

    此致

    Suman