This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:未找到 modprobe 命令

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1056160/tda4vm-modprobe-command-not-found

器件型号:TDA4VM

大家好、

我正在尝试 从 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07构建 IPC_ECHO_TEST。

 如 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_03_00_07/exports/docs/pdk_jacinto_07_03_00_29/docs/userguide/jacinto/modules/ipc.html 中提到的步骤所示

在之后运行回波测试时  

modprobe rpmsg_client_sample count=5

我遇到 MODEROBE 命令未找到消息。

对于安装 modeprobe、我尝试了 sudo apt-get install modprobe、它给出了 apt-get command not found 消息。

请告诉我、使用此示例的正确方法是什么。

谢谢、

Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、

    您使用的是哪款 SDK?

    modprobe 是 Linux SDK 的一部分。

    modprobe -h
    用法:
    modprobe [选项][-i][-b]模名
    modprobe [选项]-a [-i][-b]模名[模名...]
    modprobe [options]-r [-i]模名
    modprobe [选项]-r -a [-i]模名[模名...]
    modprobe [选项]-c
    modprobe [选项]--dump-MODVERSIONS 文件名

    请告诉我您正在使用的确切 SDK 版本。 您使用的是小型文件系统还是默认文件系统?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    我正在使用

    电路板 j721evm

     Processor SDK RTOS J721E SDK  07_03_00

    文件系统 默认值

    此致、

    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、

    是否可以从终端复制粘贴完整日志? 我使用的是8.0 SDK、我有 modprobe。  

    [引用 userid="498899" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1056160/tda4vm-modprobe-command-not-found "]

    我遇到 MODEROBE 命令未找到消息。

    对于安装 modeprobe、我尝试了 sudo apt-get install modprobe、它给出了 apt-get command not found 消息。

    [/报价]

    我看到 MODEROBE 和 MODEPROBE。 这些看起来不同、因此请按原样粘贴 EVM 中的整个日志。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    非常抱歉我的输入错误。 我的意思是说"modprobe:command not found"是我收到的消息。

    附件是我的完整日志。

    我要使用的 PSDKRA 版本是07.03.00.07。

    请建议一条使其正常工作的路径。

    谢谢、此致、

    Tanvi  

    e2e.ti.com/.../modprobe_5F00_errorlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J7-EVM 登录:root
    无目录,使用 home=/登录

    上面的情况有点奇怪。 创建 PSDKRA SD 卡时似乎存在问题。 我看不到 home=/。 原因可能就是这样
    您没有获得 modprobe 等默认用户空间实用程序。 是否可以尝试重新创建新的 SD 卡?

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    您的观察结果是正确的。  

    我们需要再次准备 SD 卡、因为我们在 SDK 安装过程中缺少一些依赖项。

    我们已成功运行"modprobe rpmsg_client_sample count=10"、但它仅运行一次。

    附录是日志。对此我几乎没有疑问

    是否是每次我必须重置并重新运行应用程序并且只运行一次时的一次性可执行代码? 您可以从日志中看到它。

    2.如果我想将其与应用程序合并,modprobe 是否为必需项?如果是,您可以建议这样做。

    每个应用程序是否都与视觉应用程序初始化相关?

    非常感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../UART0_5F00_LOG.txt

    谢谢、此致、

    Tanvi N. Gore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    我的查询是否有更新?

    因为您的回答将帮助我们继续进行最终申请。

    期待收到您的来信。

    谢谢、此致、

    Tanvi N. Gore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、

    rpmsg_client_sample 内核模块在探测器上交换 count 中提到的消息数。 如果要重新运行样本、则需要卸下模块并重新插入。

    modprobe -r rpmsg_client_sample

    modprobe rpmsg_client_sample count=10

    此致

    Suman