请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 软件:Linux SDK 08.00.004
我有一个包含 AM6442 CPU 的定制板。
我需要在 非 易失性一次性可编程存储器中存储从电路板中的 MAC 地址前缀分配的 MAC 地址。
TRM 指定 EFUSE0区域为 :0x000300000: 0x0003000FF。
此 区域是否可供自定义使用?
如果没有、是否有另 一个一次性可编程存储器可满足定制需求?
我在代码中看到从以下寄存器读取 MAC 地址:CTRLMMR_MAC_ID0、 CTRLMMR_MAC_ID1。
哪个电子保险丝地址映射到这些寄存器?
是否可以在没有刷入 TI MAC 地址的情况下接收 CPU? (否则、我将只使用另一个电子保险丝地址)
谢谢