This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:OMAPL138BZWTQ4

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055927/omapl138b-ep-omapl138bzwtq4

器件型号:OMAPL138B-EP

您好!

我正在尝试了解 PN OMAPL138BZWTQ4中 Q4后缀背后的含义。 您可以在此处提供帮助吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    此器件似乎不是 EP 器件、ZWT 封装仅在系列器件中提供(数据表)。

    Q4通常解码为温度范围和速度等级。  4表示速度等级为456MHZ、但 Q 不会解码为任何数据表中记录的温度等级。  

    您从何处采购这些器件?  

     Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    主题行自动填充该-EP、我将特别查找 ZWT 封装上的 Q4后缀。 2018年、这些器件作为德州仪器(TI) ROM 批量发货的一部分发送至罗彻斯特电子公司、我们在内部对该 PN 的 Q4后缀有疑问、可能会向客户销售。 Q4后缀未在我们可以找到的任何数据表中定义。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    感谢您提供更多详细信息。 我会就 Q 级温度作出一些内部查询。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    根据标准器件命名规则、我可以确认 Q 是温度等级、4表示速度等级。  但是、鉴于此器件受 NDA 限制、我无法在公共论坛上提供任何其他详细信息。 请直接通过 客户支持中心联系 TI