This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MMC0 DLL FRQSEL 配置

Guru**** 2559430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1057448/am6442-mmc0-dll-frqsel-configuration

器件型号:AM6442

您好!

我的客户对以下 MMC0 DLL 配置有疑问。
根据数据表表7-67、HS200的 FRQSEL 为0x0。


根据 TRM 表12-3723、该值0x0对应于200MHz 至170MHz。
但值0x7为225MHz 至200MHz、也涵盖200MHz。
我们使用0x0而不是0x7是否有具体原因?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为 每个 MMC0运行模式设计闭合时序时、使用了表中标题为"所有时序模式的 MMC0 DLL 延迟映射"的值。  因此、在使用 MMC0时、务必使用这些值、以确保信号符合  数据表中定义的时序参数。

    此致、
    Paul   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的快速回复。
    此项目已关闭。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎