请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 你(们)好
如何在 C6657 EVM 上构建和运行 IPC 示例? 使用 Processor SDK 6.3和 CCS 9.3?
此致
Shankari G
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
如何在 C6657 EVM 上构建和运行 IPC 示例? 使用 Processor SDK 6.3和 CCS 9.3?
此致
Shankari G
如何在 C6657 EVM 上构建和运行 IPC-SRIO 示例? 使用 Processor SDK 6.3和 CCS 9.3?
步骤1:
-->要 生成 PDK 示例,请按照此链接中提供的步骤进行操作。
步骤2:
-->要将 IPC 项目导入 CCS,请按照本视频中给出的步骤在 C6657 EVM 上构建和运行 IPC-SRIO 示例
e2e.ti.com/.../6082.Run_5F00_IPC_5F00_SRIO_5F00_example_5F00_C6657EVM.mp4
此致
Shankari G