This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM VISS 输出 YUV 格式问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1056775/tda4vm-viss-output-yuv-format-issues

您好、Sirs/Madarm、

我们已将 VISS 输出 YUV 格式设置为:

FVID2_DF_YUV420SP_UV

但是、acuoutpout YUV 格式是 YUV420 NV21、而不是 YUV420 NV12 (预期)

您能否帮助提供一些调试方法来解决问题? 例如:转储一些 VISS 实际使用的寄存器/配置?

谢谢、

Chris   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是否可以尝试设置 NV21输出格式 而不是 NV12?  

    它看起来像色度分量在流水线中的某个位置发生了互换。 您是否使用默认 RGB2YUV 系数? 您能否将其与 SDK 进行比较?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们尝试将其设置为 NV21时、viss_proessing 会超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以检查 RGB2YUV 系数? 它们 是否与 SDK 匹配?  

    此致、

    Brijesh