This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何为 DRA821U Linux 配置 uboot/内核菜单?

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1056415/dra821u-how-to-make-the-uboot-kernel-menu-config-for-dra821u-linux

器件型号:DRA821U

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_00_00_08/exports/docs/linux/How_to_Guides.html

没有任何部分可让我们了解如何从此处调用 uboot/内核的 menu-config。

我需要执行一些编译选项添加/删除、请告诉我如何调用 uboot/内核菜单配置。

我是指 Menuconfig UI、用于添加/删除选项。

谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    SDK 中没有 make menuconfig 选项。 您必须直接编辑 defconfigs、而不是基于 UI 的编译选项。
    对于 Linux、您可以编辑文件:arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty:

    您上面提到的是内核。

    那么、uboot 没有 menuconfig 允许我们查看 UI?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U-Boot 也是如此、而且 menuconfig 没有选项。 您可以为 A72和 configs/j721e_evm_r5_defconfig 编辑 configs /j721e_evm_a72_defconfig 

    如果没有其他问题、请单击验证答案。

    此致、
    基尔西