This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654GPEVM:技术查询/说明

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055210/tmdx654gpevm-technical-queries-clarifications

器件型号:TMDX654GPEVM
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

各位专家:

你好。

我们希望您帮助确认以下 有关 TMDX654GPEVM 的查询:

1.产品可以在什么操作系统上运行?
2.您是否希望随附预安装的操作系统?
3.软件下载和调试是通过连接的计算机还是离线进行的?
4.是否需要自主电源?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie A.

    [引用 userid="487726" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055210/tmdx654gpevm-technical-queries-clarifications ]1. 产品可以在什么操作系统上运行?
    [/报价]

    您能在此处指定您所指的是什么内核吗? ARM Cortex A 内核可以运行 HLOS (例如 Linux)、而 R5F 可以运行 RTOS (例如- SYSBIOS、FreeRTOS)

    [引用 userid="487726" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055210/tmdx654gpevm-technical-queries-clarifications ]2. 您是否希望随附预安装的操作系统?
    [/报价]

    请参阅此页面上的 SDK 部分- https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM65X 

    [引用 userid="487726" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055210/tmdx654gpevm-technical-queries-clarifications ]3. 软件下载和调试是通过连接的计算机还是离线进行的?
    [/报价]

    调试可通过使用 CCS/TraceTM 使用 JTAG 接口执行。

    [引用 userid="487726" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055210/tmdx654gpevm-technical-queries-clarifications "]

    4.是否需要自主电源?

    [/报价]

    您能否详细介绍一下自主电源的含义?  EVM 需要12V/5A 电源。

    此致

    Karan