This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-C665X:复制&quot 所需的其他信息;[FAQ] PROCESSOR-SDK-C665X:Windows 10上的 IBL 构建步骤(处理器系列:C665x)"

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-C665X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053450/processor-sdk-c665x-additional-information-needed-to-replicate-faq-processor-sdk-c665x-ibl-build-steps-on-windows-10-processor-family-c665x

器件型号:PROCESSOR-SDK-C665X

我正在尝试复制"[常见问题解答] PROCESSOR-SDK-C665X:Windows 10上的 IBL 构建步骤(处理器系列:C665x)"中所述的操作。  描述的活动没有得到充分描述、无法确保我正确复制流程。

1) 步骤1:您似乎要求我从 sourceforge.net 下载 MinGW 实用程序、运行安装实用程序并从基本安装安装安装中安装四个软件包。  但是、我不确定您所指的是哪些封装。  (即名称与请求的名称不同。  请参见图片。) 是这样吗?

2)步骤2:此步骤使用户能够向路径安装添加文件夹。  什么? 这是指什么程序?   此处需要更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    [引用 userid="476937" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053450/processor-sdk-c665x-additional-information-needed-to-replicate-faq-processor-sdk-c665x-ibl-build-steps-on-windows-10-processor-family-c665x "]

    1) 步骤1:您似乎要求我从 sourceforge.net 下载 MinGW 实用程序、运行安装实用程序并从基本安装安装安装中安装四个软件包。  但是、我不确定您所指的是哪些封装。  (即名称与请求的名称不同。  请参见图片。) 是这样吗?

    [/报价]

    是的。

    [引用 userid="476937" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053450/processor-sdk-c665x-additional-information-needed-to-replicate-faq-processor-sdk-c665x-ibl-build-steps-on-windows-10-processor-family-c665x ]2)步骤2:此步骤使用户能够向路径安装添加文件夹。  什么? 这是指什么程序?   此处需要更多信息。[/quot]

    我们需要将常见问题屏幕截图中提到的路径添加到环境变量中。(请在窗口中搜索"环境变量"并在对话框中选择"环境变量"、然后在" XXXX 的用户变量"(XXXX 表示用户名)下选择"路径"变量)。

    如果您的 MinGW 安装在"C:\"中、则会创建"MinGW"文件夹。 然后将路径添加为

    • "C:\MinGW\bin"
    • "C:\MinGW\MSYS\1.0\bin"
    • "C:\MinGW\libexec\gcc\mingw32\6.3.0"

    谢谢、

    Rajarajan U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajarajan、   

    感谢您提供更多信息。  但是、当我转到您的流程的第3步时、我不能对您如何访问/启动"MinGW 终端"进行罚款。 (即,这不是“开始”菜单上列出的程序,也不 是我可以在硬盘上找到的程序。)  我没有安装什么? 您是否会提供有关此步骤的其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    安装 MinGW 后,转到命令提示符,只需提供以下内容:-

    >C:\MinGW\MSYS\1.0\msys.bat

    --> MinGW 终端将打开。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shankari、

    有了这些信息、我就更接近了、但没有得到很好的编译。

    1) 1)我已根据要求安装了 MinGW。

    2) 2)向环境变量添加了 MinGW 路径。  

    3) 3) 从命令提示符下使用“C:\MinGW\MSYS\1.0\MSYS.bat”打开 MinGW 终端。 已使用“CD C:/ti/pdk_c665x_2_0_16/packages/ti/boot/ibl/src/make”更改为请求的目录

    4)已执行 “source setupenvMsys.sh”

    5) 5)执行 了"make evm_c6657_i2c ENDIAN=little I2C_bus_ADDR=0x51"

    但是构建没有正确完成。  您能否提供任何其他见解/帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试在"make evm_c6657_i2c ENDIAN=little I2C_bus_ADDR=0x51"之前执行"make clean"

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您的建议、但构建仍然没有正确完成。  请参见随附的日志

    e2e.ti.com/.../Build-log_2800_with-Clean_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来没有找到 CL6x 编译器、因此我从您的原始帖子中添加了两个 TI 目录。 (即 C:\ti\ccs930\xdctools_3_60_02_34_core 和 C:\ti\cgt-C6000_8.2.2\bin)、但编译仍然失败。

    e2e.ti.com/.../Build-log_2800_after-defining-additional-paths_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    我的一位同事将很快发布一个视频、介绍 如何构建 IBL。

    感谢 您的耐心等待。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、  

    您是否会"在终端中回显路径变量"并在此处发布屏幕截图?

    以便我们可以检查是否添加了编译器路径...

    C:\>回波%path%

    --

    C:\Users\Admin>回波%path%
    C:\Windows\system32;C:\Windows\System32\WBEM;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Users\Admin\Downloads\MinGW\bin;C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\C6000 Code Tools ti.0;C:\Windows\Users\CC0\VM\VM\3\VM\CLB;C:\VM\VM\VM\SDK_3\CLUSES\VM\CLIC\CLIC\EN\SDK_UES\SDK_UES\ENTREMS\c032\ENTRES\CME\CME\CLB;C:C:C:\VM\VM\VM\VM\VM\VM\VM\VM\VM\SDK_UES\SDK_UES\SDK_3\ENTRES\ENTRES\CMO\CLES\CME\CL

    C:\Users\Admin>

    --

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统的路径是...

    C:\Windows\system32>路径
    路径=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows\System32\powerbwbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Windows Files\System32\Windows \Windows Program\VIS\V\VIS\C:\Windows Files\WinU\VISB\WIC\U\WIC\VISBEN\U\U\WES\C:\WIC\WESB\C:\WIC\WIC\WIC\WIC\WIC\WES\V\WES\V\V\C:\WIC\WIC\WIC\WIC\WIC\WES\WIC\WES\WES\V\V\C:\WIC\WES\V\C:\WES\WIC\V\WES\WES\WES\WIC\C:\V\WES\WIC\WIC\C:\WES\WIC\V\WIC\V\WES\W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    随 CCS 一起安装的"TI CGT C6000"可能是"8.3.x "版本、对于 IBL 而言不可堆栈(如果使用 SDK 建议的 CCS 9.3、请转至 C:\ti\ccs930\ccs\tools 确认)。 请从以下链接安装相同的版本“7.4.x”的工具: https://www.ti.com/tool/download/C6000-CGT-7-4 并安装在“C:\ti"文件夹中。 它可能安装 在 以下文件夹中:"C:\\ti\ti_cgt_c6000_7.4.24"

    并修改"C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages\ti\boot\IBL\src\make\setupenvMsys.sh"以支持"7.4.24"版本。 最初、它被脚本化以支持"7.4.1"版本。 我已附加了"setupenvMsys.sh"的修改版本以支持"7.4.24"、将其放置在 "C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages/ti\boot\IBL\src\make\"文件夹中、并 给出以下命令:

    此外、在给出命令之前、请从用户空间环境变量中删除"C:\ti\ti-cgt-C6000_8.3.2\bin"条目。

     

    source setupenvMsys_new.sh
    
    make evm_c6657_i2c ENDIAN=little I2C_BUS_ADDR=0x51
     

    e2e.ti.com/.../setupenvMsys_5F00_new.sh

    谢谢、

    Rajarajan U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    IBL 成功编译视频、PFA。

    e2e.ti.com/.../bandicam-2021_2D00_11_2D00_18-01_2D00_43_2D00_06_2D00_023.mp4

    谢谢、

    Rajarajan U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  但是、我的问题仍然存在。  我有...

    1) 1)将 C6000编译器 v7.4.24安装到指定的目录"C:\ti\ti_cgt_c6000_7.4.24"。  

    2)已下载并将提供的"setupenvMsys_new.sh"复制到"C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages/ti\boot\IBL\src\make\"

    3) 3)已从 PATH 环境变量中删除指定的目录

    4)启动了 MinGW 并执行  了“CD C:/ti/pdk_c665x_2_0_16/packages/ti/boot/ibl/src/make”、 “source setupenvMsys_new.sh”和 “make evm_c6657_i2c ENDIAN=little I2C_bus_ADDR=0x51”命令。

    5) 5)我的结果仍然包含错误。  因此、我运行了"make clean"命令并重新运行 了"make evm_c6657_i2c ENDIAN=little I2C_bus_ADDR=0x51"命令。  看起来编译已完成、但我从编译脚本中得到的输出包含的信息比上面的视频更多。  附件是我上次编译的结果。  这是 IBL 的成功编译吗?

    e2e.ti.com/.../Build-log_2800_possible-success_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    IBL 已成功编译。 视频不完整。

    谢谢、

    Rajarajan U