This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:cpsw3g 上的菊花链、支持 TSN。 PRU-ICSSG 上的 TSN。

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055132/processor-sdk-am64x-daisy-chain-on-cpsw3g-with-tsn-support-tsn-on-pru-icssg

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

我们计划实施基于 AM64x 的平台、该平台应能够与 EtherCAT 和 TSN + OPC UA 配合使用。 TSN + OPC UA 的端口应该工作、而不是 EtherCAT、例如菊花链。 根据描述、完整的 TSN 支持仅在 PRU-ICSSG 上可用、但我们在当前 SDK 中未找到此功能、请检查 PRU-ICSSG 上的 TSN。 也许我没有仔细观察、PRU-ICSSG SDK 中是否有适用于 TSN 的示例? 我是否正确地理解、当前对 CPSW 的 TSN 支持仅限于参考手册中的标准主题、不支持 CPSW 上的一整套 TSN 标准? 如果我们需要完整的 TSN、我们应该对 PRU-ICSSG 执行什么操作?

在硬件平台上、我们只想 使用两种物理方法。 对于 EtherCAT、我们将使用 PRU-ICSSG 的 MII1和 MII2引脚。 最初我们认为、如果我们 使用2个物理器、我们需要一个用于 RGMII1 CPSW 的信号混合器。 由于 RGMII1 CPSW 在 MII 引脚 PRU-ICSSG 上没有完全匹配。 RGMII2引脚与 PRU-ICSSG MII 引脚兼容。

现在、我们将分析使用端口编程接口(CPPI)端口(端口0)与 PRU-ICSSG 端口的可能性、下一段中需要您的帮助。

我是否正确理解了 PRU-ICSSG MII 或 RGMII 端口可以与 CPSW 的 CPPI 端口通信? 能否仅使用 PRU-ICSSG 端口获取 OPC UA + TSN 的菊花链?

是否可以仅限于两个物理师、无需额外的 IC、使用 CPSW 端口、在 PRU-ICSSG 之间以编程方式切换?

目前、我有以下愿景:

RGMII1 CPSW/MII PRU-ICSSG +仅使用一个物理特性的附加芯片。

2.RMII 2/MII PRU-ICSSG +、不含附加 IC 、仅使用一个物理特性。

1. MII PRU-ICSSG + CPPI CPSW,不带额外的 IC,只能使用一个物理特性。

2. RMII 2/MII PRU-ICSSG +、不带额外的 IC、只能使用一个物理特性。

第二个选项是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGMII1 CPSW/MII PRU-ICSSG +仅使用一个物理特性的附加芯片。

    2. RGMII 2/MII PRU-ICSSG +,不含附加 IC ,只能使用一个物理特性。

    1. MII PRU-ICSSG + CPPI CPSW,不带额外 的 IC ,只能使用一个物理特性。

    2. RGMII 2/MII PRU-ICSSG +,不含附加  IC ,只能使用一个物理特性。

    第二个选项是否可行? (我是指第2点的 RGMII。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    我假设您说"物理学"时、您是指"PHY"?

    通过 PRU_ICSSG (也称为 PRU 以太网或 PRUETH)的以太网完全独立于通过 CPSW 的以太网。 一些进入 PRU 以太网的信号可能与进入 CPSW 的信号分配到相同的硬件引脚。 但是、设置引脚多路复用后、这些信号将进入 PRU_ICSSG 或 CPSW。 您将不会有从引脚到 PRU_ICSSG、再到 CPSW、再到主机内核的以太网信号。

    在 MII/RMII/RGMII 方面、请参考 AM64x 数据表:

    每个 PRU_ICSSG 包含:
    •2×以太网端口
    MII (10/100)
    –RGMII (10/100/1000)

    1×集成以太网交换机(CPSW3G)
    支持
    –最多2个以太网端口
    •RMII (10/100)
    •RGMII (10/100/1000)

    因此、PRU 以太网是唯一支持 MII 连接的器件、CPSW 是唯一支持 RMII 连接的器件。

    我将把您的主题发送给另一位团队成员、详细讨论我们的 TSN 产品。

    此致、

    Nick