您好!
客户对以下 MMCSD 驱动程序有疑问。
在 MMCSD_v1.c 中,MMCHS_HCTL 寄存器中的 SDV [位11:9]从设置0x6 (3.0V)开始,但从 MMCSD_v2.c 中的0x7 (3.3V)开始
这种差异会产生什么影响? 这种变化意味着什么?
已用 SD 卡: UHS 支持 SD 卡(速度等级 I)
设备: AM5746
开发环境:CCS v8.
编译器: GCC GNU v6.3.1 (Linaro)
硬件: AM5746客户自己的主板
软件: pdk_am57xx_1_0_11
操作系统: BIOS_6_76_00_08
XDCTools: 3.50.3.33
冰: 劳特巴赫
此致、
Hideaki