This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计算机级3P-SITARASOMS:Sitara 系列 ARM 处理器(任意)(航天级组件)

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053946/compu-3p-sitarasoms-sitara-line-arm-processors-any-space-rated-components

器件型号

我们预计几个需要更先进控制器的航天系统将会出现。 我正在尝试测量组件的可用性。
在主题行组件上、我要查找以下属性及其可用性:
问题:
•是否提供抗辐射组件?
•航天飞行传统
•是否提供耐辐射组件?
o 典型要求
o 电离辐射总剂量为40krad
o 2.5e+11MeV 中子/cm2
o 6.0e+10 10MeV 质子/cm2
o 1.6e+11 63MeV 质子/cm2
o 2.5e+11 198MeV 质子/cm2

ROM 定价(数量为1 - 50)

谢谢、

Anthony