This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何为 C6x 和 c7x 文件生成条带化文件? xer5f/xe66/xe71/bin 之间的区别是什么?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051673/tda4vm-how-to-generate-striped-file-for-c6x-and-c7x-file-what-is-the-difference-between-xer5f-xe66-xe71-bin

器件型号:TDA4VM

您好、TI 专家、

在演示中、MCUSS 演示应用- CAN 响应和引导加载程序演示应用

我们希望引导其他内核、例如 MCU2_0/MCU2_1/c66x_0/c66x_1/c7x_0、现在我们只有 bin 文件。 因此、我认为我们需要生成多核图像。  我在 SDK 中找到了一个工具脚本、该脚本所需的文件是条带化文件。

我的位置是:

1. 如何为 C6x 和 c7x 文件生成条带化文件? 是否与 xer5f 相同?

2.  格式 xer5f/xe66/xe71/bin 是否相同?

3.我是否可以不使用带条纹的文件来生成多核图像?

期待 您的回复!  

此致、

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    [引用 userid="482379" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051673/tda4vm-how-to-generate-striped-file-for-c6x-and-c7x-file-what-is-the-difference-between-xer5f-xe66-xe71-bin "]

    1. 如何为 C6x 和 c7x 文件生成条带化文件? 是否与 xer5f 相同?

    [/报价]

    您可以使用以下实用程序:

    1.适用于 xer5f 的 TI-CGT-ARM-20.2.0.LTS/bin/armstrip

    TI-CGT-C6000_8.3.7/bin/strip6x  用于 xe66

    TI-CGT-c7000_1.4.2.STS/bin/strip7x  、用于 xe71

    [引用 userid="482379" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051673/tda4vm-how-to-generate-striped-file-for-c6x-and-c7x-file-what-is-the-difference-between-xer5f-xe66-xe71-bin "]

    2.  格式 xer5f/xe66/xe71/bin 是否相同?

    [/报价]

    bin 是原始二进制文件、而 xer5f、xe66和 xe71是 elf 图像。

    [引用 userid="482379" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051673/tda4vm-how-to-generate-striped-file-for-c6x-and-c7x-file-what-is-the-difference-between-xer5f-xe66-xe71-bin "]

    3.我是否可以不使用带条纹的文件来生成多核图像?

    [/报价]

    您 需要使用 rprc 映像来创建多核映像、请参阅  https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/pdk_jacinto_08_00_00_37/docs/userguide/jacinto/boot/boot_k3.html#building-the-sbl-and-its-components 中的多核映像项目符号

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢!