This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:引脚对引脚兼容的替换器件

Guru**** 1729330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1052824/66ak2h06-pin-2-pin-compatible-replacement-devices

器件型号:66AK2H06

您好!

我的客户正在使用 66AK2H06DAAW2进行生产。
由于最近的电源短缺、他们正在寻找引脚对引脚的替代产品。
我知道 66AK2H06DAAWA2是可能的器件、但这也很难实现。

我已查看数据表、并发现以下器件可作为候选器件。
您能否确认它们可用作 66AK2H06DAAW2的引脚对引脚替代产品?
(无需更改硬件/软件)

66AK2H06DAAW24
66AK2H06DAAWA24
66AK2H12DAAW2.
66AK2H12DAAW24
66AK2H12DAAWA2.
66AK2H12DAAWA24
66AK2H14DAAW24
66AK2H14DAAWA24


谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san

    66AK2H06DAAW24
    66AK2H06DAAWA24

    将是引脚对引脚兼容的、但默认情况下、ARM 的运行频率为1.4GHz (请参阅数据表中的器件命名规则表) 、此外、这些器件经测试可在1.4GHz 下运行、因此其 AVS 配置文件和总电流消耗可能不同。  

    因此、如果您的客户想要评估这些器件、他们需要进行一些有限的单元测试、以确保软件和电源要求不会使其与当前设计不兼容。  

    我不建议使用 K2H12、因为这些器件启用了额外的 DSP 数、这可能意味着额外的功耗、即使默认情况下它们可能处于空闲状态。  

    所有这些都是引脚兼容的。  

    当然,考虑到一些是更高的速度、不同的温度等级和不同的 CPU 数量,价格也会有差异。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您的快速回复。

    [引用 userid="5798" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1052824/66ak2h06-pin-2-pin-compatible-replacement-devices/3895519 #3895519"]默认情况下、ARM 将以1.4GHz的速度启动[/引用]

    您能更详细地说明上述几点吗?
    我 知道这些器件可支持高达1.4GHz 的 ARM 频率。 但 用户需要将 PLL 配置为1.4GHz 运行。
    您是说 ARM 频率默认自动配置为1.4GHz 吗?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    好的、下面的描述是数据表。



    因此、默认的 ARM 频率会自动配置、并且在加电后会有所不同(1.2GHz 与1.4GHz)。
    如果客户不在其软件中更改该器件、则在没有软件修改的情况下无法使用这些器件、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。