This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW RGMII 布置问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1052738/tda4vm-cpsw-rgmii-arrangement-issue

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829DRA821

您好专家!

我计划使用主域的 cpsw 使用 cpsw0 9端口交换机。我发现没有任何设备树文件启用主域的 cpsw。是否有任何指导文件可供我编辑设备树文件以启用 cpsw 交换机和 Mac?

在 <J721E DRA829/TDA4VM Processors Silicon Revision 1.1 Texas Instruments Families of Products> 中、它表示 cpsw0是5个端口交换机。

但后来它说它是9端口开关。 这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPSW 9G 在 Linux 中具有虚拟驱动程序。 所有初始化都由运行在主 R5F 2_0上的以太网固件完成、该主 R5F 2_0由 Remoteproc 加载。 CPSW 9G 没有 DT。

    引用5个端口时出现文档错误(它指的是 DRA821上的 CPSW 5G 开关)

    此致

    葡萄园