This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如果安装了 C6748 DSP 的1GB DDR2、将会发生什么情况和#39?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051464/tms320c6748-what-s-going-to-happen-if-1gb-ddr2-installed-with-c6748-dsp

器件型号:TMS320C6748

我们有一个 C6748 DSP 定制板并安装了1GB DDR2内存。

我们在启动时看到一些奇怪的行为、还是在固件升级后突然发生内存擦除?

使用大于支持的最大存储器空间的 DDR2是否存在潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为会有问题。  您将无法访问存储器的一部分。  这不应导致您提到的错误。   

    此致、

    James