TDA4VM 您好!
我一直在尝试运行预编译文件 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.03.00.07 、但当系统开始启动时、我无法通过内核紧急错误阶段。
作为参考、我附加了图像、因为我无法从 Putty 复制。
我使用的是"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07"。
请建议。
谢谢、此致、
Piyush Datt Gaur
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TDA4VM 您好!
我一直在尝试运行预编译文件 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E/07.03.00.07 、但当系统开始启动时、我无法通过内核紧急错误阶段。
作为参考、我附加了图像、因为我无法从 Putty 复制。
我使用的是"ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07"。
请建议。
谢谢、此致、
Piyush Datt Gaur
您好、Piyush、
我 假设您使用的是标准 TI EVM。 我建议您了解以下内容:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_00_00_12/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ENVIRONMENT_SETUP.html
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_00_00_12/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/BUILD_INSTRUCTIONS.html
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_00_00_12/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/RUN_INSTRUCTIONS.html
认真执行每一步。 至少取一张32GB SD 卡、然后试用。 SDK 7.3启动没有已知问题。
此致、
基尔西
您好、Keerty、
我遵循了您建议的链接指定的步骤、但我仍然无法超越"内核紧急状态"阶段。
我要附加在执行这些步骤后得到的错误。
我想补充一点、比如我们需要执行 MCUSW 示例而不是 Vision 应用、那么您能指导我们执行这些操作吗?
我们使用的是 SDK 版本 Processor SDK RTOS J721E 07_03_00、SD 卡32GB。
我们只在启动过程中卡住、无法在登录时访问详细信息。
请建议。
您好、Piyush、
如果您希望运行 MCUSW 示例而不是 Vision Apps、我建议您完成 MCUSW 文档中所述的设置、我们将在此处设置 SD 卡以运行 MCUSW 示例、因为其中大多数不需要 Linux 引导:
SD 卡设置:
SD 卡的引导模式 DIP 开关设置:
该文档还在每个模块的用户指南下包含了有关如何构建 MCUSW 示例的说明、同时请查看这些示例。
此致、
埃里克
您好!
引导已解决。
在我运行"install_TO_SD_card.sh"脚本(如您提供的链接中所述)后、我对 SD 卡 rootfs 和引导分区使用了"umount /dev/sd [a/b/c][1/2/3/4]"命令、然后我运行命令"sudo fsck /dev/sdb2 (rootfs 分区) 要修复 rootfs 上的文件系统错误,然后我弹出读卡器并将内存卡放入主板中,并使其正常工作。
我希望这对将来的用户有所帮助。
谢谢、此致、
Piyush