This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:将 AMIC110替换为 AM3357

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM3357, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051626/am3357-replace-amic110-with-am3357

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:AMIC110TPS650250

您好!

我的客户使用 AMIC110制造了一款产品。 对于下一个模型、他们希望使用 AM3357。 (引脚兼容)
是否可以将 AMIC110替换为 AM3357?

PMIC:TPS650250
我无法在800MHz 频率下使用它、但我认为它可以在600MHz 频率下使用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    是的、AM335x 和 AMIC110属于同一器件系列。 只要 AM335x 器件具有您想要访问的所有功能、您就可以在下一个设计中使用它。 请查看数据表以了解情况。

    您对 PMIC 有具体的疑问吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您对我的讲解。  客户希望通过使用 AM3357来提高工作频率。

    我查看了以下文档、认为 TPS650250可在 AM3357的600MHz 下使用。 是这样吗?

    https://www.ti.com/lit/an/slvaee2a/slvaee2a.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    引用 AM335 PMIC 选择指南:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaee2a/slvaee2a.pdf

    它表明 TPS650250支持 AM335x 的600MHz 速度等级。

    此致、

    Colin