This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:通过 mmc0引导 AM335x eMMC

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051262/am3352-am335x-emmc-boot-via-mmc0

器件型号:AM3352

您好!

我们有一个具有 am3352的现有产品、该产品通过 mmc0从 eMMC 引导。 它使用的是微米级芯片。 由于最近出现的电源问题、我们需要用一些可用的器件替换这个工作正常的 eMMC。

我们尝试用 Flexxon 8GB 芯片替换它。 该芯片在操作系统中工作、但无法从 eMMC (ROM 代码引导)引导。 这可能与技术参考手册(Q)中的26.1.8.5.2相关。

我知道,TI 不建议从 mmc0上的 eMMC 引导,但这是一种现有产品,我们不能很容易地更改它。

是否有可从 mmc0引导的 eMMC 列表?

我们是否可以要求供应商知道 eMMC 是否可以从 mmc0引导?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有经过验证的器件列表。  很可能、Flexxon 器件与 ROM 尝试用于初始化 eMMC 的命令有一定的不兼容性。  Flexxon 可能会更改其固件、但如果不知道哪个命令发生故障、就很难知道。  最好的建议是将跟踪探针连接到电路板上的 MMC 总线、并记录出现故障的命令序列。  这可能会提供一些关于失败的东西和需要改变的东西的线索。

    此致、

    James