This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:构建 AM437X-EVM tisdk-default-image 后、如何创建可引导的 uSD 卡? uSD 卡映像引导失败。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1051386/processor-sdk-am437x-after-building-am437x-evm-tisdk-default-image-how-do-i-create-bootable-usd-card-usd-card-image-fails-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

我尝试了在 AM64x 上执行它的方式、但 WIC 映像无法正常启动。  

我尝试刷写以下内容:

tisdk-default-image-am437X-evm-20211028222657.rootfs.wic.xz

它是我的 tisdk-default-image 生成的输出。

不能启动、我应该使用其他映像吗?  

我无法从 Am437特定的文档中了解我应该使用的其他步骤。

从 TI 网站下载的图像的 BallenaEtcher 工作正常。  下载的映像为:
AM437X-EVM-Linux-tisdk-default-image-07.03.00.005.wic.xz

因此、我假设我要创建的映像不完整、但我实际上只是按照步骤来构建默认映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在一切都正常、不过我不知道为什么。   构建负载和靴子、让我感觉很好。