This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:是否有方法在 TIDEP-01017中对用户可编程 LED 进行编程?

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1049857/processor-sdk-tdax-is-there-a-way-to-program-the-user-programmable-leds-in-tidep-01017

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

您好!  
我将 MMWCAS_DSP_EVM 与 Processor SDK Radar 3.08搭配使用、根据电路板的用户指南、这些 LED (在表中)是用户可编程的。 Programmable LEDs in Board我想知道我是否可以获得有关如何从雷达 SDK 对这些 LED 进行编程的指导。 我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些 LED 连接到 GPIO 扩展器输出。

    同样的 GPIO 扩展器也在 bsp_boardTda2xxCascadeEnableSdAndEsth ()中的~\ti_components\drivers\pdk\packages/ti\drv\v\vps\src\boards\src\bsp_boardTda2xx.c 下进行配置

    您可以参阅该函数、了解如何通过 I2C 命令配置 GPIO 扩展器的特定输出。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    感谢您的回答。  

    我们能够运行中的这个示例
    ~\ti_componations\drivers\pdk_01_10_04_05\packages/ti\cSL\examples\i2c\i2c_led_blink\main.c  

    为正确的端口扩展器修改从器件地址(0x76而不是0x20)后、能够使所有这些 LED 闪烁。  

    尽管我们必须根据数据表修改示例代码(在打开/关闭端口之前将端口配置为输出)。