This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:视频数据转换

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050651/tda2sx-video-data-conversion

器件型号:TDA2Sx

尊敬的 TI 专家:

HDMI 接口:我们从 TDA2x 数据表中了解到采用 YUV422/YUV420/RGB565/RGB666/RGB888格式的 HDMI 输出显示视频流。

我们看不到  HDMI 传输原始数据流,  请确认 HDMI 是否无法传输原始数据? 还是 TDA2S 视频处理引擎无法生成 原始数据包(8位/12位格式)?   

MIPI DSI/MIPI CSI:我们希望 MIPI DSI 作为视频源模拟器,MIPI DSI 与 MIPI CSI 有何区别? 这些不同的物理层、数据包协议还是其他协议?

请确认 MIPI CSI 是否可以从 MIPI DSI 接收视频源?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    请查找您的问题答案。

    [引用 userid="440464" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050651/tda2sx-video-data-conversion ]我们看不到  HDMI 传输原始数据流,  请确认 HDMI 是否无法传输原始数据? 还是 TDA2S 视频处理引擎无法生成 原始数据包(8位/12位格式)?   [/报价]

    否、通常 情况下、原始数据不会通过 HDMI 发送。 实际上、DSS 从 HDMI 获取其输入、不支持原始数据。

    [引用 userid="440464" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050651/tda2sx-video-data-conversion "]

    MIPI DSI/MIPI CSI:我们希望 MIPI DSI 作为视频源模拟器,MIPI DSI 与 MIPI CSI 有何区别? 这些不同的物理层、数据包协议还是其他协议?

    请确认 MIPI CSI 是否可以从 MIPI DSI 接收视频源?  

    [/报价]

    否、有关更多详细信息、请参阅 DSI 和 CSI 规格。

    此致、

    Brijesh