This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM 4378 startker kit 以太网引导问题

Guru**** 2555750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050188/am4378-am-4378-startker-kit-ethernet-boot-issue

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我已购买 AM 4378入门套件。 我希望它从以太网引导。 我使用的是 CCS Uniflash。 在 tftp 日志中,uboot-spl-restore.bin 正在进行传送。 但闪存编程显示进度为0%。 我不知道这个问题。 UBoot-img 未传输,控制台上没有显示任何内容。 请帮助。 此电路板的 uboot cfg 文件也在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supriyo:

    您将映像刷写到何处? QSPITM

    我认为在这种情况下、Uniflash 是一个过压问题、您可以从 SD 卡启动 SK 板、然后从 SD 卡刷写映像吗? 我认为这条路容易得多。