This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LINUXEZSDK-Sitara:AM4737x + CAN 总线+ Linux

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050577/linuxezsdk-sitara-am4737x-can-bus-linux

器件型号:LINUXEZSDK-Sitara

尊敬的 TI:

我有一个带有 AM437x 的具有 CAN 总线的系统。

要通过 CAN 总线发送数据、我执行了以下操作:
1-) sudo apts install CAN-utils
2) sudo IP link set CAN0 type can bitrate 500000
3) sudo IP link 设置 CAN0
​4) CAN 0 123#1122334455667788

但在 CAN 总线上没有数据传输。
有什么建议/想法?
非常感谢。 最佳齿杆