This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:连接到 DRA821U EVM 的 Bottom-P0端口时、CPSW5G 不工作

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1047135/dra821u-cpsw5g-does-not-work-when-connected-to-bottom-p0-port-of-dra821u-evm

器件型号:DRA821U

您好 TI

有人要求客户解决有关 CPSW5G 正常工作的问题。

客户发现了一个问题、即使他们遵循了从原始主题中引入的步骤。

  • 设置 dorprocboot = 1
  • 设置 DO_MAIN_cpsw0_qsgmii_phyinit = 1
  • 保存 env
  • 引导

观察到以下症状。

症状1.  仅底部–P0在引导后通过连接到底部–P0或连接到另一个端口而无法运行、然后再连接到 Borrom - P0。

症状2.  如果您将连接到另一个端口的电缆连接到底部–P0、则系统卡死或 ping 不起作用。

症状3.  连接到底部–P0后、当 ifconfig eth1关闭或重新引导-f 时系统挂起

4.根据日志消息 EnetPhy_bindDriver :Phy 16:OUI:3fff 模型:3f Ver:0f <->'generic':好的、他们的意思是芯片信息不能被读取。

6)	root@j7200-evm:~# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc*/trace0
7)	Starting Sciserver..... PASSED
8)	IPC_echo_test (core : mcu1_0) .....
9)	IPC Driver Revision: 01.00.00.01
10)	mcu1_0 <--> mcu2_1, Ping- 10000, pong - 10000 completed
11)	=======================================================
12)	            CPSW Ethernet Firmware
13)	=======================================================
14)	CPSW_5G Test on MAIN NAVSS
15)	EnetPhy_bindDriver: PHY 16: OUI:3fffff Model:3f Ver:0f <-> 'generic' : OK
16)	EnetPhy_bindDriver: PHY 17: OUI:0001c1 Model:27 Ver:00 <-> 'vsc8514' : OK
17)	EnetPhy_bindDriver: PHY 18: OUI:0001c1 Model:27 Ver:00 <-> 'vsc8514' : OK
18)	EnetPhy_bindDriver: PHY 19: OUI:0001c1 Model:27 Ver:00 <-> 'vsc8514' : OK
19)	PHY 0 is alive
20)	PHY 3 is alive
21)	PHY 16 is alive
22)	PHY 17 is alive
23)	PHY 18 is alive
24)	PHY 19 is alive
25)	PHY 23 is alive
26)	
27)	ETHFW Version   : 0.01.01
28)	ETHFW Build Date: Jul 13, 2021
29)	ETHFW Build Time: 15:43:32
30)	ETHFW Commit SHA: 4cb38131
31)	
32)	Starting lwIP, local interface IP is dhcp-enabled
33)	Host MAC address: 70:ff:76:1d:92:c2
34)	[LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
35)	Added interface 'ti1', IP is 0.0.0.0
36)	IPC_echo_test (core : mcu2_0) .....
37)	Remote demo device (core : mcu2_0) .....
38)	CpswMacPort_checkSgmiiStatus: MAC 2: SGMII link parter config port: link up: 1-Gbps Full-Duplex
39)	Cpsw_handleLinkUp: Port 2: Link up: 1-Gbps Full-Duplex
40)	Added interface 'ti1', IP is 192.168.0.4
41)	EthFw: TimeSync PTP enabled
42)	Rx Flow for Software Inter-VLAN Routing is up
43)	REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
44)	REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
45)	Function:CpswProxyServer_attachExtHandlerCb,HostId:0,CpswType:5
46)	Function:CpswProxyServer_registerMacHandlerCb,HostId:0,Handle:a287c00c,CoreKey:38acb7e6, MacAddress:70:ff:76:1d:92:c1, FlowIdx:84, FlowIdxOffset:0
47)	Cpsw_ioctlInternal: CPSW: Registered MAC address.ALE entry:10, Policer Entry:3IPC_echo_test (core : mcu2_1) .....
48)	IPC Driver Revision: 01.00.00.01
49)	mcu2_1 <--> mcu1_0, Ping- 10000, pong - 10000 completed
50)	root@j7200-evm:~# [   33.867405] vdd_mmc1: disabling

  1. root@j7200-evm:~# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc /trace0
  2. 正在启动 Sciserver..... 通过
  3. IPC_ECHO_TEST (内核:mcu1_0)…
  4. IPC 驱动程序版本:01.00.01
  5. mcu1_0 <->MCU2_1、乒- 10000、乓- 10000已完成
  6. ===================================================================================================
  7.            CPSW 以太网固件
  8. ===================================================================================================
  9. 主 NAVSS 上的 CPSW_5G 测试
  10. EnetPhy_bindDriver:PHY 16:OUI:3fff 模型:3f Ver:0f <->通用:好
  11. EnetPhy_bindDriver:Phy 17:OUI:0001c1模型:27 Ver:00 <->'vsc8514':好的
  12. EnetPhy_bindDriver:Phy 18:OUI:0001c1模型:27 Ver:00 <->'vsc8514':好的
  13. EnetPhy_bindDriver:PHY 19:OUI:0001c1模型:27 Ver:00 <->'vsc8514':好的
  14. PHY 0处于活动状态
  15. PHY 3处于活动状态
  16. PHY 16处于活动状态
  17. PHY 17处于活动状态
  18. PHY 18处于活动状态
  19. PHY 19处于活动状态
  20. PHY 23处于活动状态
  21.  
  22. ETHFW 版本  :0.01.01
  23. ETHFW 构建日期:2021年7月13日
  24. ETHFW 构建时间:15:43:32
  25. ETHFW 提交 SHA:4cb38131
  26.  
  27. 启动 lwIP 时、本地接口 IP 已启用 DHCP
  28. 主机 MAC 地址:70:ff:76:1D:92:C2
  29. [LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
  30. 添加了接口"ti1"、IP 为0.0.0.0
  31. IPC_ECHO_TEST (内核:MCU2_0).....
  32. 远程演示设备(内核:MCU2_0)…
  33. CpswMacPort_checkSgmiStatus:Mac 2:SGMII 链路并行器配置端口:链路上行:1Gbps 全双工
  34. Cpsw_handleLinkUp:端口2:链路上行:1Gbps 全双工
  35. 添加了接口'ti1'、IP 为192.168.0.4
  36. EthFw:Timesync PTP 被启用
  37. 软件 VLAN 间路由的 RX 流程已启动
  38. 远程服务:初始化... !!!
  39. 远程服务:初始化... 完成了!!!
  40. 函数:CpswProxyServer_attachExtHandlerCb、hostid:0、CpswType:5
  41. 函数:CpswProxyServer_registerMacHandlerCb、hostid:0、handle:a287c00c、CoreKey:38acb7e6、MacAddress:70:ff:76:1D:92:C1、FlowIdx:84、FlowIdxOffset:0
  42. Cpsw_ioctlInternal:CPSW:registered MAC address.ale entry:10,Policer entry:3IPC_ECHO_TEST (CORE:MCU2_1).....
  43. IPC 驱动程序版本:01.00.01
  44. MCU2_1 <->mcu1_0、乒- 10000、乓- 10000已完成

root@j7200-EVM:~#[33.867405]  VDD_mmc1:禁用

症状5. 设置 dorprocboot = 1时,rootfs 的大小有时会变为0

 在 uboot 提示符下设置 dorprocboot = 1后内核引导失败、  

在 uboot 上使用'ls mmc 0:2'命令检查时,rootfs 的大小被标识为0

请检查有关 CPSW5G 底部 P0端口的这些问题。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对拖延表示歉意。

    我无法在我的设置中观察到此问题。 您能否详细介绍您的设置并为我提供重新创建问题的帮助?

    如果您使用的是 EVM、则问题可能是由于连接松动造成的。 我建议您断开四以太网扩充卡( 图中突出显示的扩充卡)并重新连接。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户移至 SDK8.x 最近没有提出同样的问题。

    让我们关闭这个线程。 如果重新打开、我将询问新的 TT。

    谢谢。

    此致、  

    插孔