This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821:如何在 SDK8.0中配置电路板#39 CPSW5G 和 CPSW2G

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048669/dra821u-dra821-how-to-configure-our-board-s-cpsw5g-and-cpsw2g-in-sdk8-0

器件型号:DRA821U

您好~ TI!  

我们的板(TGU)按如下方式配置串行器/解串器接口。
CPSW5G 具有3个以太网 PHY、SGMII 连接到每个串行器/解串器接口。 如何设置?

   我们认为应该在 DTS 和以太网固件中修复它、对吗?


2.如何设置 CPSW2G?

3.要使用 TI EVM 板的 CPSW5G、执行了以下 uboot 命令。 我们是否应该将以下命令应用于电路板?
每个都意味着什么?
设置 dorprocboot = 1
设置 DO_MAIN_cpsw0_qsgmii_phyinit = 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongseuk:

    对拖延表示歉意。

    [引用 userid="492605" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048669/dra821u-dra821-how-to-configure-our-board-s-cpsw5g-and-cpsw2g-in-sdk8-0 "]

    CPSW5G 具有3个以太网 PHY、SGMII 连接到每个串行器/解串器接口。 如何设置?

       我们认为应该在 DTS 和以太网固件中修复它、对吗?

    [/报价]

    1.是的,您应该在 DTS 和 ethfw 中进行更改。 串行器/解串器配置将在器件树文件中完成。 您将必须选择串行器/解串器的多路复用器以在"serdes_ln_ctrl"节点中配置其通道。 有关 ethfw 的更改,请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1030243/faq-dra821u-dra829-guide-to-do-board-specific-modifications-for-cpsw-5g-9g

    [引用 userid="492605" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048669/dra821u-dra821-how-to-configure-our-board-s-cpsw5g-and-cpsw2g-in-sdk8-0 ]2. 如何设置 CPSW2G?[/quot]

    2.从何处控制 cpsw 2g? ethfw 或 Linux 内核? 如果要从 ethfw 配置 cpsw2g、可以在从 Linux 内核禁用它后按照第1部分中的步骤进行配置。 如果要从 Linux 内核控制 cpsw 2g、可以从 K3-j7200-mcu-wakeup.dtsi 文件进行配置。

    [引用 userid="492605" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048669/dra821u-dra821-how-to-configure-our-board-s-cpsw5g-and-cpsw2g-in-sdk8-0 ]3. 为了使用 TI EVM 板的 CPSW5G、执行了以下 uboot 命令。 我们是否应该将以下命令应用于电路板?
    每个都意味着什么?
    设置 dorprocboot = 1
    设置 DO_MAIN_cpsw0_qsgmii_phyinit = 1

    3."dorprocboot"命令在引导 Linux 内核时使用 remoteproc 将固件加载到其他内核中。 您必须执行此操作才能运行 ethfw。 "DO_MAIN_cpsw_qsgmii_phyinit"使 qsgmii 子卡退出复位状态。 当您使用定制板时、如果您不在同一 GPIO 上使用 QSGMII 子卡、我想这不是必需的

    此致、
    Tanmay