我们正在使用 MCU1_0或 MCU1_1上提供的 CDD IPC 演示示示示示例开发定制应用。
我们无法将固件加载到特定内核上、我们想知道将固件加载到 Jacinto 7 EVM MCU 域上的 MCU 内核上需要遵循的步骤。
我们尝试替换新固件的 DM_BOOT=/路径、并运行构建以创建 tidoot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img (a_72)。
6.重建 SPL 和 u-boot
6.1 CD PSDKLA_intall_path
6.2使 u-boot-R5_clean
6.3使 u-boot-a72_clean
6.4使 u-boot-R5
6.5 u-boot-a72
6.6在 SD 卡 boot/中替换 tidoot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img
之后、我们更换了 SD 卡上的这些文件、但遗憾的是、该卡无法使用新文件启动。