This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:连接到 TMDSEVM572X

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1049156/tmdsevm572x-connecting-to-the-tmdsevm572x

器件型号:TMDSEVM572X

您好、TI 团队

我想 通过 连接 TMDSEVM572X 和毫米波传感器来设计自主机器人。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduek9e/tiduek9e.pdf?ts=1635486970130&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Ftool%252Fjp%252FTIDEP-01006

・除了所附 URL 的 P.2上显示的毫米波传感器之外、是否可以正常工作?

所附 URL 的・P.6表示 UART 连接、但它也可以与以太网连接配合使用吗?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3258" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1049156/tmdsevm572x-connecting-to-the-tmdsevm572x ]]是否可以使用附加 URL P.2上显示的毫米波传感器以外的其他传感器?

    具体取决于连接到传感器所需的接口。

    [引用附加 URL 的 userid="325258" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1049156/tmdsevm572x-connecting-to-the-tmdsevm572x ]P.6中的 UART 连接,但它也可以用于以太网连接吗?

    是的。 但是、我们没有任何用于将传感器与 AM57集成的参考代码。 客户必须执行此操作或与第三方合作。