请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 您好、TI
在开发 AM5708的过程中,我有一些问题,希望得到解答。
在 am5708 PCIe x2通道模式下、我需要在 USB1中使用 USB3 phy、这是我从手册中获得的知识
2.当 am5708使用 USB1的 USB2 phy1 (USB_dm \ USB_DP)来实现 USB 功能时、能否使用 PCIe x2通道模式? 配置是否需要修改 dra7.dtsi 文件?