This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:TMS320VC5416

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048905/tms320vc5416-tms320vc5416

器件型号:TMS320VC5416

我有一些应用程序的旧汇编例程。 现在、我们正在进行一些更改、其中要求从 c 函数调用这些汇编例程。 这是多么容易。

其次、如果必须写入一些新的汇编例程、如何将其与 c 函数集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我认为您需要在*。asm 文件中定义汇编函数_xyz、并将其声明为全局函数:

    .global _VECSTART  

    (笑声)

    xyz:

    /* func 正文*/

    然后、在 C 文件中、您需要声明 xyz 为外部函数并将其用作 C 函数:

    extern void xyz (void);

    (笑声)

    XYZ ();

    请注意、汇编函数中使用的任何寄存器都必须保存在函数的开头并在函数的末尾恢复、以便 C 执行环境保持不变。  

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ming。