主题中讨论的其他器件:TMS320C6457、
我正在 Code Composer Studio 下处理一个项目 10.4.0.00006。我认为这并不取决于 DSP (在我的例子中为 TMS320C6457)、也不取决于项目是从旧项目开始创建和修复的
在 CCStudio v3.3下开发。
我已经看到、如果我更改了项目的任何文件的优化级别(显示编译设置-> CCSBuild -> C6000编译器->优化->优化级别)、那么当我构建项目时、没有编译器
操作由工具调用。 此过程仅涉及链接器。 因此、特定的 obj 不变、优化将无效。
我记得、这在 CCStudio v3.3中没有发生。 这是正常的吗?
我是否期望不同的行为是错误的?
提前感谢所有 将给出 一些解释的人!