This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:c7x L2 RAM 大小

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044695/tda4vm-c7x-l2-ram-size

器件型号:TDA4VM

大家好:

      https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_03_00_07/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/developer_notes_dma_kernel.html

我了解到 C7x 具有内部 L2 RAM、但我在任何数据表中都找不到该 L2 RAM 规格、  

例如,下图不显示 c7x 具有 L2RAM  

那么,该 L2 RAM 到底代表什么? 我能找到它的大小吗?

我还对如何分配 L1/L2 CPU 缓存感到困惑?  根据函数 tivxMemAlloc (在"./tiovx/source/platform/psdk_j7/common/tivx_mem.c 中)、它更像 DDR 内存堆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C7x 的 L2大小为512 KB、可配置为缓存或 SRAM。 在 SDK 中、默认情况下、它配置为64 KB 高速缓存和448 KB SRAM