This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA71XEVM:是否将 VAYU EVM/XC5777X CPU 板用于 DRA71x?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1042312/dra71xevm-using-the-vayu-evm-xc5777x-cpu-board-for-dra71x

器件型号:DRA71XEVM

您好!

我的客户希望使用 DRA71x 设计新系统。 我们 的 DRA71XEVM 页面仍指向停止运行的 Spectrum Digital、 SVTronics 也不提供此电路板。

但是、我的客户有 VAYU EVM/XC5777X CPU 板/ASSY 516580。 他们是否可以将其用于 DRA71x 软件开发? (当然、只针对 DRA71x 硬件资源。)

如果没有、哪个 SVTronics EVM 适用于 DRA71x?

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、

    是的、DRA71x 和 DRA74x 之间的软件兼容性非常高。  他们可以在 Vayu EVM 上执行初始软件创建和分析。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    谢谢你。


    此致、
    François μ A。