现在我有支持 BCH16的工具 bin2nand
我使用它,发现了一些问题。
Bin2nand_v1_2_0 -Spare 128 -BCH 16 -block 64 NAND_boot_ti.bin convert1.bin
我从上面的命令行调用 bin2nand、它有一些问题吗?
例如。 地址=00000000 ,数据是50 b4 00 00 04 2b 04 6c 00 9f E5 db f0 21 E3

使用 bin2nand 后,新文件 地址=00000000数据为50 d0 94 00 00 04 2f 40 6c 00 C2 9f D1 85

地址= 00000000 数据 不应更改、其他地址数据也不正确。
因此,如果添加 ECC 数据,地址=00000000-0X00000800,则数据不应更改。
地址0x00000800 -0x00000870添加了 ECC 数据